欢迎来到米思米 请登录 退出 免费注册
技术之窗
  • 技术文章
    • 全部
    • 新手启航
    • 商品分类
    • 技术文章
    • 成功案例
    • 选型工具
    • 技术课堂
    • 技术问答
关联关键字

电感器的作用

  • 2020.09.27 14:24:39
  • 米思米
  • 5968
点击收听全文语音朗读

电感器是能够把电能转化为磁能而存储起来的元件。它跟变压器相似,但是电感器只有一个绕组。电感器的结构一般由骨架、绕组、屏蔽罩、封装材料、铁芯和磁芯构成。

 

电感器在电路中主要起到滤波、振荡、延迟、陷波等作用,还有筛选信号、过滤噪声、稳定电流及抑制电磁波干扰等作用。电感在电路最常见的作用就是与电容一起,组成LC滤波电路,电容具有“阻直流,通交流”的特性,而电感则有“通直流,阻交流”的功能。电感器具有阻止交流电通过而让直流电顺利通过的特性,频率越高,线圈阻抗越大。因此,电感器的主要功能是对交流信号进行隔离、滤波或与电容器、电阻器等组成谐振电路。

 

电感器种类繁多,分类方式不一。按照工作性质,电感器可分为高频电感器(各种天线线圈、振荡线圈)和低频电感器(各种扼流圈、滤波线圈等);按照外形,电感器可分为空心电感器(空心线圈)与实心电感器(实心线圈); 按照电感量,电感器可分为固定电感器和可调电感器; 按照封装形式,电感器可分为普通电感器、色环电感器、环氧树脂电感器、贴片电感器等;按用途可分为天线线圈、振荡线圈、低频扼流线圈和高频扼流线圈;按耦合方式可分为自感应线圈和互感应线圈;按结构可分为单层线圈、多层线圈和蜂房式线圈等。

选型工具

热卖产品Hot selling products

推荐文章Recommended articles

设计插件software tool查看更多

推荐案例库Related case base

推荐商品Related commodities